This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:射频前端设计问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600948/cc2640r2f-rf-front-end-design-questions

器件型号:CC2640R2F

参考下图(CC2640R2F 数据表第41页的图7-1)

对于差分运行、外部偏置、它需要6.2至6.8nH 的电感器(红色)。 您能描述一下该电感器的功能、它的工作原理以及在外部偏置模式下为什么需要它吗?

2.对于单端操作、外部偏置、它需要一个15nH 的电感器(红色)。  您能描述一下该电感器的功能、它的工作原理以及在外部偏置模式下为什么需要它吗?

3.对于差分操作、根据以下建议电路(内部和外部偏置)、估计的插入损耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    1./2. 电感器用于将直流偏置电压连接到有源 RF 引脚。
    3.数据表中的数字是在平衡-非平衡变压器和射频匹配的末尾测得的。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    这是志伟。 对于(3)中的答案、您提到了数据表中的数字是在平衡-非平衡变压器和射频匹配电路的末尾测得的。 您是指 TX 输出功率测量吗? 供参考、我在电路设计中使用 TI 参考前端电路、但我测量到 TI 芯片组的 TX 输出功率相对较低。 您是否在参考设计的平衡-非平衡变压器和射频匹配电路上有插入损耗信息、因为我在数据表中找不到这些信息?

    谢谢。

    此致、
    志伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhi Wei、

    所有数据表编号、包括输出功率、都是在射频电路的输出端测量的。 没有必须从数据表值中减去的插入损耗。

    如果您获得的输出功率较低、那么您的设计中很可能会出现硬件问题、或者软件中的射频配置不正确。

    有关详细信息、请参阅 BLE wiki 的硬件部分:www.ti.com/ble-wiki

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的回复。 我有另一个关于射频前端设计的简短问题。

    对于布局、我是否可以知道连接 到 CC2640R2F 差分输入/输出引脚(RF_N 和 RF_P)的两条布线是否必须分别为50欧姆? 在参考设计布局中、我注意到布线宽度会随着从平衡-非平衡变压器级移至 TI 芯片组的差分输入/输出引脚而减小(请参阅白色框)。 请提供建议。 谢谢。

    此致、

    志伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhi、

    差分布线的阻抗未定义。 布线长度无论如何都很短、因此无关紧要。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的回复。

    我注意到、CC26XX 的仿真最佳负载阻抗(差分内部偏置)为42.192 + j 20.630 (来自 TI wiki 页面)。

    processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Optimal_Load_Impedance

    该值是否与 CC26XX 芯片组的 RF_N 和 RF_P 的输出差分阻抗相同? 换言之、当我为 TI 芯片组设计一个平衡-非平衡变压器时、我是否需要确保 平衡-非平衡变压器的输入差分阻抗与该值同时匹配?

    对于将平衡-非平衡变压器连接到 芯片组的差分输出(RF_N 和 RF_P)的走线、 是否每个走线 都必须设计为具有   (差分阻抗/ 2)的特性阻抗以实现最佳功率传输?  

    请提供建议。 谢谢。

    此致、

    志伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhi Wei、

    这些是我们参考设计中平衡-非平衡变压器差分端的差分输入的仿真。 如 wiki 文章中所述、您不应设计自己的平衡-非平衡变压器、而应使用参考设计。

    正如我之前在这个线程中提到的、由于长度较短、差分迹线的尺寸并不重要。

    谢谢、
    Fredrik