This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:通过 BTool 升级 OAF 上的 FW

Guru**** 2591700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606181/cc2640r2f-upgrading-fw-on-oaf-via-btool

器件型号:CC2640R2F

尊敬的 TI 团队:

我在启动板上加载了来自 SDK (simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33)的 OAD 示例代码、并打开 BTool。

但我遇到一条错误消息。 请参阅此图

我还上传了我的 BTool 设置和设备管理器。 请参阅以下内容。

请帮帮我。

非常感谢

BR、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    您是否在连接到 BTool 的 LaunchPad 上加载了 Host_Test 项目? 如 OAD 指南中所述、您需要两个 LaunchPad 才能通过 BTool 执行 OAD。 一个是下行加载程序(Host_Test 连接到 BTool)、另一个是 OAD 目标。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我明白了。 在其中一个 LaunchPad 上加载 Host_TEST FW 后未出现错误消息。

    非常感谢

    劳伦斯