This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2650EM-7ID-RD:OAD_TARGET 工程未编译

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605636/compiler-cc2650em-7id-rd-oad_target-project-is-not-compiling

器件型号:CC2650EM-7ID-RD

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我已安装 IAR 7.70.2版本并具有 BLE SDK 2.2.1 (BLE_SDK_2_02_01_18)

我想使用示例中提供的 OAD_TARGET 工程、并在随附的屏幕截图中显示编译错误

此外、当我使用"oad_target.eww"时、该项目不会在我的工作区中打开 BIM。

手动打开 BIM 工作区时、会显示错误、因为"项目是使用不同版本编译的"

注意- simple_broadcaster 项目正在使用此 IAR 版本进行编译

使用 ble SDK 2_02_00_31、OAD_TARGET 工程正在编译中没有错误

此致

Suganya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否保存并附加(作为文件)完整的构建日志? 错误从屏幕截图中被截断。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不知怎么说、cc2650em 项目今天没有打开、只有 cc2650lp 打开、在编译时出现相同的错误。

    PFA 编译错误日志文件

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/build-log-failure-_2D00_-app.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    少量查询-

    cc2650em 下的 OAD_TARGET 项目是否可行? 这个项目在我的最后还没有使用 IAR 7.70.2打开

    2.从 TI 站点上看到了 OAD_TARGET 项目的修补程序(processors.wiki.ti.com/.../CC2640_OAD_User's_Guide)
    )并且使用此 Now 应用程序正在为 cc2650lp 编译。 但我想为 cc2650em_app 进行编译

    cc2650lp_stack 显示为
    构建配置:cc2650lp_stack - FlashROM
    正在更新生成树...

    配置是最新的。

    但我看不到十六进制或输出文件、甚至是 Flashrom

    4. BIM 项目仍不能使用 IAR 打开