请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650EM-7ID-RD 工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
我已安装 IAR 7.70.2版本并具有 BLE SDK 2.2.1 (BLE_SDK_2_02_01_18)
我想使用示例中提供的 OAD_TARGET 工程、并在随附的屏幕截图中显示编译错误
此外、当我使用"oad_target.eww"时、该项目不会在我的工作区中打开 BIM。
手动打开 BIM 工作区时、会显示错误、因为"项目是使用不同版本编译的"
注意- simple_broadcaster 项目正在使用此 IAR 版本进行编译
使用 ble SDK 2_02_00_31、OAD_TARGET 工程正在编译中没有错误
此致
Suganya