This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:TX 功率级别软件问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605027/launchxl-cc2640r2-tx-power-level-software-issue

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

我当前正在使用 user_config.c 文件在项目0中设置 TX 功率级别。 下面列出了设置功率级别所需的信息。 但是、根据查找表设置功率级别时、它与 TI 数据表非常不一致。 0dBm ~ 4.8mA、5dBm ~6.2mA。

定义的组件:

定义的查找表:

TX PWR LVL 设置:

我们非常希望在这一问题上提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表、0dBm 将消耗6.1mA、5dBm 将消耗9.1mA。 您看到了什么不一致?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在0dBm 时消耗4.8mA、在5dBm 时设置 TX 功率级别时消耗6.2mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    对你来说很好! 不、认真地说、您如何测量电流消耗?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    借助 CC2640R2F-LP、我移除了所有跳线。 我的3.00V 电源连接到3.3V 和 GND、而霍尔效应电流探针(Tektronix TCP0030A)连接到示波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否正在运行连续 TX?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否参阅 www.ti.com/.../swra478c.pdf 上的测量低功耗蓝牙应用手册