Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
我有一个在2640 (包含 MSP430)上运行的工作应用、并且我正在使用 XDS110 JTAG 调试器。 我可以连接并单步执行 main.c 程序(并设置断点)。 我无法在我们的任何任务中设置断点。 或者我找不到正确的过程。 由于 main.c 在我们调用 SYSBIOS 时立即消失、因此调试器不有用。 是否有说明正确程序的文档或视频? 我是否需要设置硬件断点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我有一个在2640 (包含 MSP430)上运行的工作应用、并且我正在使用 XDS110 JTAG 调试器。 我可以连接并单步执行 main.c 程序(并设置断点)。 我无法在我们的任何任务中设置断点。 或者我找不到正确的过程。 由于 main.c 在我们调用 SYSBIOS 时立即消失、因此调试器不有用。 是否有说明正确程序的文档或视频? 我是否需要设置硬件断点?
我没有运行示例代码。 我有一个定制的传感器负载。 但是、从主例程中、它会创建一个任务。 然后调用 SysBIOS
void SensorTag_createTask (void)
{
Task_Params taskParams;
//配置任务
Task_Params_init (&taskParams);
taskParams.stack = sensorTagTaskStack;
taskParams.STACKSIZE = ST_TASK_STACK_SIZE;
taskParams.priority = ST_TASK_priority;
Task_construction (&sensorTagTask、SensorTag_taskFxn、&taskParams、NULL);
}
断点在创建的任务中设置。 它永不中断。 它在线程中运行。 我可以设置断点吗?