This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:任务中的 CCS/CC2640断点

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603255/ccs-cc2640-ccs-cc2640-breakpoints-in-a-task

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个在2640 (包含 MSP430)上运行的工作应用、并且我正在使用 XDS110 JTAG 调试器。  我可以连接并单步执行 main.c 程序(并设置断点)。  我无法在我们的任何任务中设置断点。  或者我找不到正确的过程。  由于 main.c 在我们调用 SYSBIOS 时立即消失、因此调试器不有用。  是否有说明正确程序的文档或视频?  我是否需要设置硬件断点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测试了哪个 BLE 示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有运行示例代码。  我有一个定制的传感器负载。  但是、从主例程中、它会创建一个任务。  然后调用 SysBIOS

    void SensorTag_createTask (void)

    Task_Params taskParams;

    //配置任务
    Task_Params_init (&taskParams);
    taskParams.stack = sensorTagTaskStack;
    taskParams.STACKSIZE = ST_TASK_STACK_SIZE;
    taskParams.priority = ST_TASK_priority;

    Task_construction (&sensorTagTask、SensorTag_taskFxn、&taskParams、NULL);

    断点在创建的任务中设置。  它永不中断。  它在线程中运行。  我可以设置断点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我进行了更多的读取、发现我需要关闭优化以使断点正常工作。 感谢你的帮助。