This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:multi_role 示例与多台 Android 手机断开连接

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594349/cc2640-multi_role-example-disconnect-with-several-android-phone

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

尊敬的 TI 专家:

我的一位客户 正在  使用 Lacunchpad 上的 BLE-Stack 2.2评估 CC2640。

问题如下:

simple_peripheral 示例  适用于 IOS 和 Andorid。

IOS 的 multi_role 示例可以正常连接到它、而对于某些 Android 设备、Nexus 5、Samsung S3、meizu m3也可以。

但是、对于某些 Android 设备、如 Nexus 4、Huawei P9、在建立连接后、设备将自动断开5-6秒、状态为34、即0x22、LMP 响应超时、

我的连接参数:
 min_int 80
 max_int 80
 延迟0
 超时1000

可以给我一些建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、


    您是否正在使用 BLE-Stack v2.2.0或 v2.2.1? 您是否对项目进行了任何修改? 您是否有监听器捕获此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rachel:
    感谢你的帮助。 我的客户完成了如下更多测试:
    1.问题发生在 v2.2.1中;刚刚在 v2.2.0中进行测试,它在 v2.2.0中运行正常
    2.从多角色 git 站点下载并测试默认的多角色项目
    3.no尚未安装监听器,稍后将尝试。

    到目前为止、他们在 V2.2.0中没有发现其他问题、因此他们将从 BLE-STACK V2.2.1传输到 V2.2.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了相同的问题。

    现在可以解决吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在无法下载2.2.0。 我们如何在2.2.1中解决这个问题?