请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK、
尊敬的 TI 专家:
我的一位客户 正在 使用 Lacunchpad 上的 BLE-Stack 2.2评估 CC2640。
问题如下:
simple_peripheral 示例 适用于 IOS 和 Andorid。
IOS 的 multi_role 示例可以正常连接到它、而对于某些 Android 设备、Nexus 5、Samsung S3、meizu m3也可以。
但是、对于某些 Android 设备、如 Nexus 4、Huawei P9、在建立连接后、设备将自动断开5-6秒、状态为34、即0x22、LMP 响应超时、
我的连接参数:
min_int 80
max_int 80
延迟0
超时1000
可以给我一些建议吗? 非常感谢。