Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2650
我对 CC2640/CC2650器件控制面板(SmartRF Studio 7)特性有疑问:
我们可以使用 SmartRF Studio 中的"数据包 Tx"或"数据包 Rx"模式、通过固定通道发送一定数量的数据包并收集 RSSI 样本。
我想在 CC2640的测试固件中安装此功能。
但是,不幸的是,我不知道 SmartRF Studio 是如何驱动芯片的,即它是“测试主机”固件中的嵌入式功能,还是通过 XDS110板载调试器的 JTAG 端口进行的外部控制...
您能帮我提供一些信息吗?
是否有关于如何在固件中快速轻松地实现这些功能的简短说明?
或者、这只能通过调试器实现吗?
在这种情况 下、最好接收一条建议、说明如何在独立于广播模式或连接模式的可选通道上收集单个 RSSI 样本。