This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:从蓝牙设备激活播放/暂停和 Siri

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, CC2640R2F, CC2650RC, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594795/launchxl-cc2650-activation-of-play-pause-and-siri-from-bluetooth-device

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2640CC2650CC2650RCCC2640R2FBLE-STACK

您好!

我想为我的 iOS 设备构建一个音频控制设备、但没有音频输出。 非常重要的是我可以激活 Siri。  

因此、我查看了 TI 提供的 CC2650和 CC2640示例、有许多用于 OTA 和其他内容、但本例中没有。 是否有任何有关作为音频设备运行的文档或示例,这些设备仅具有按钮或类似的启动按钮?

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我不确定我是否遵循了您想要执行的操作。 CC2640在您的应用中扮演什么角色?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    您将无法通过 BLE 为 Siri 发送语音、因为这需要经典 BT HFP、但您应该能够使用 HID over GATT (HOGP)发送主密钥消费者控制代码。 由于最终行为由 iOS 设备控制、因此我无法保证这种行为能够正常工作。

    您可以查看 BLE-Stack v2.2.1或适用于 CC2640R2F 的 SIMPLELINK-CC264R2-SDK 的示例 Pack 插件中的 HID 仿真键盘或 CC2650RC 远程控制示例。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XJS、

    感谢您的提示、我将尝试 HID 示例、它应该是我想要做的。 我不需要任何语音、只想发送密钥。  

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 HID 键盘的示例代码。 它对我来说很好。  

    阅读有关如何激活 Siri 的内容后、最简单的方法应该是发送0x0223 (AC Home)、但从第12页开始、在 HID 示例中使用默认 HID 页面。 在本示例中、即使对于 LED (电容器等)也位于第0页。  

    我只能在调用 HidDev_Report()时更改参数 id 以更改已用页面是否正确?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    大家好。

    我有一个完全相同的问题。

    你解决了吗?
    如果是、您能否分享您的经验?

    提前感谢、
    Carlos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    不、我无法解决这个问题。 如果您找到了解决方案、那么您可以共享它将会很好。

    此致、

    Martin