请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 主题中讨论的其他器件:CC2640、 CC2650、 CC2650RC、 CC2640R2F、 BLE-STACK
您好!
我想为我的 iOS 设备构建一个音频控制设备、但没有音频输出。 非常重要的是我可以激活 Siri。
因此、我查看了 TI 提供的 CC2650和 CC2640示例、有许多用于 OTA 和其他内容、但本例中没有。 是否有任何有关作为音频设备运行的文档或示例,这些设备仅具有按钮或类似的启动按钮?
此致、
Martin