This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:请给我 CC2640R2负载箱,我想对其进行测试。

Guru**** 2588275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598187/launchxl-cc2640r2-please-give-me-cc2640r2-oad-bin-i-want-test-it

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2540

请提供 CC2640R2 OAD bin 文件,我需要 测试 片外 OAD 或片上 OAD。 因为 我不安装 IAR、所以请给我图像 A 和图像 B、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    为什么不尝试使用 CCS 版本?

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、A. Rebel

    我尝试使用 CCS,但 生成错误,我的版本是 CCS7.0和 simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25 。 如何使用 CCS 导出 bin 文件。

     当我编译 OAD_TARGET_cc2640r2lp_app 时:




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上有一个解决方法(processors.wiki.ti.com/.../CC2640_OAD_User's_Guide)
    尝试添加一个额外的>、以便.text 行的读数为:
    .text :>> FLASH

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    CC2540 USB 软件狗是否可以使用 OAD 更新工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白为什么不这么做-您可能可以在其中运行 host_test 并像当前发布的常规指令那样使用 BTool。

    此致、
    反叛分子