Thread 中讨论的其他器件:CC2340R5、 SysConfig
大家好、
我的客户正在使用最新的 CC2340 SDK 并在 CC2340R5 EVM 上测试 simple_peripheral。
20分钟后开机时 ,以下两个问题是有根据的:
TI IO 应用:SimpleLink Starter 找不到 CC2340R5 EVM。
2. TI IOS 应用:SimpleLink Starter 可以找到 CC2340R5 EVM、但无法建立连接。
请帮助提供意见。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在使用最新的 CC2340 SDK 并在 CC2340R5 EVM 上测试 simple_peripheral。
20分钟后开机时 ,以下两个问题是有根据的:
TI IO 应用:SimpleLink Starter 找不到 CC2340R5 EVM。
2. TI IOS 应用:SimpleLink Starter 可以找到 CC2340R5 EVM、但无法建立连接。
请帮助提供意见。
谢谢。
您好!
请注意以下几点:
离开设备20分钟后是否会出现此问题?
-->实际上,它应该是18分钟
等待后、客户尝试使用 TI IOS 应用进行连接、但无法连接。 是这样吗?
-->是的
如果客户在器件复位后尝试立即连接、是否会出现此问题?
-->否 当器件复位后不久连接时、它将成功连接。
这是否仅使用 iOS 设备进行测试? 在 Android 上是否有要分享的观察结果?
-->IOS 设备和 Android 都可能重现此问题。
谢谢。