This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:连接失败

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1179642/cc2340r5-connection-fail

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:CC2340R5SysConfig

大家好、  

我的客户正在使用最新的 CC2340 SDK 并在 CC2340R5 EVM 上测试 simple_peripheral。

20分钟后开机时 ,以下两个问题是有根据的:

TI IO 应用:SimpleLink Starter 找不到 CC2340R5 EVM。

2. TI IOS 应用:SimpleLink Starter 可以找到 CC2340R5 EVM、但无法建立连接。

请帮助提供意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    感谢您在 e2e 上发帖。 为了确认我的理解、离开设备20分钟后是否会出现此问题? 等待后、客户尝试使用 TI IOS 应用进行连接、但无法连接。 是这样吗? 如果客户在器件复位后尝试立即连接、是否会出现此问题?

    这是否仅使用 iOS 设备进行测试? 在 Android 上是否有要分享的观察结果?

    我已将此帖子分配给一位同事、他可以 进一步评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    此问题看起来像我们已确定的一个问题、我们将在将来的版本中解决。 权变措施是将电源策略更改为"PowerCC23XX_doWFI"。 为此,请使用 SysConfig 导航至 TI Drivers > Power 并将“Policy Function”更新为“PowerCC23XX_doWFI”

    此变通办法可防止器件进入待机状态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它的工作原理。  

    感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请注意以下几点:

    离开设备20分钟后是否会出现此问题?

    -->实际上,它应该是18分钟

    等待后、客户尝试使用 TI IOS 应用进行连接、但无法连接。 是这样吗?

    -->是的

    如果客户在器件复位后尝试立即连接、是否会出现此问题?

    -->否    当器件复位后不久连接时、它将成功连接。

     这是否仅使用 iOS 设备进行测试? 在 Android 上是否有要分享的观察结果?

    -->IOS 设备和 Android 都可能重现此问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的详细信息。

    此问题已确定、应在下一版本中解决。

    目前、我建议每隔10分钟左右重置一次器件、以避免出现问题。

    请注意、我将在1月中旬之前离开办公室。 如果需要其他支持、我会请您打开一个新线程。

    此致、