由于 CC2564MODN、我们在产品认证测试中面临一个主要缺点。 由于模块杂散过限值为4.8ghz (BT 为2402MHz)、我们必须降低 CC2564MODN 的输出功率、并将 EIRP 保持在10dBm 以下。
我们根据 wiki 更新了 BTS 文件以降低功耗、但器件的运行方式与文档中所述的不符、如下所示:
这是在 Tinit BTS 文件中添加的命令、用于将 BT GFSK 降低3dB (0x18更改为0x12)、将 BLE 降低5dB (0x18更改为0x0F)
SEND_HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector 0xFD82、0x00、0x9C、0x0F、0xd2、 0xd2、0xd2、0xd2、0xd2、0xd2、 0xd2、0xdc、0xe6、0xf0、0xfa、 0x04、0x0E、0x12、0xff、0x0000
这是我们用于测试 BLE 中新输出功率的命令
SEND_HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX 0xFD84、0x4、0、0、1、 0x00000000、0x00000000
功率计显示 BT GFSK 和 BLE 输出功率均降低了3dB。 实际上、对 GFSK 调制指数15的任何修改都会影响 BT GFSK 和 BLE。 但是、对 GFSK 调制索引1的任何修改都不会影响不符合 Wiki 文档要求的 BLE 功率。
注意:使用以下命令将 LE 输出功率设置为索引1:
SEND_HCI_VS_LE_Output_Power 0xFDDD、0x01
由于这种异常行为、我们无法单独设置 BT GFSK 和 BLE 输出功率。
我们需要 TI 支持:
1 - 了解此行为是否符合预期且安全
2 :了解如何独立设置 BT GFSK 和 BLE
3 - 要验证随附的修改后的 Tinit BTS 文件–请注意、功率降低是在射频校准之前放置的、索引1和15具有与只有索引15对 BLE 有效的相同0x0F 值
e2e.ti.com/.../TIInit_5F00_6.7.16_2D00_5db_2D00_BLE_2D00_3db_2D00_EDR.txt
感谢您的支持、