This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:BT GFSK 和 BLE 输出功率不能独立

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/753747/cc2564modn-bt-gfsk-and-ble-output-power-cannot-be-independently

器件型号:CC2564MODN

由于 CC2564MODN、我们在产品认证测试中面临一个主要缺点。 由于模块杂散过限值为4.8ghz (BT 为2402MHz)、我们必须降低 CC2564MODN 的输出功率、并将 EIRP 保持在10dBm 以下。  

我们根据 wiki 更新了 BTS 文件以降低功耗、但器件的运行方式与文档中所述的不符、如下所示:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_VS_HCI_Commands#HCI_VS_DRPb_Set_Power_Vector_.280xFD82.29

 

这是在 Tinit BTS 文件中添加的命令、用于将 BT GFSK 降低3dB (0x18更改为0x12)、将 BLE 降低5dB (0x18更改为0x0F)

SEND_HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector 0xFD82、0x00、0x9C、0x0F、0xd2、 0xd2、0xd2、0xd2、0xd2、0xd2、 0xd2、0xdc、0xe6、0xf0、0xfa、 0x04、0x0E、0x12、0xff、0x0000

 

这是我们用于测试 BLE 中新输出功率的命令

SEND_HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX 0xFD84、0x4、0、0、1、 0x00000000、0x00000000

 

功率计显示 BT GFSK 和 BLE 输出功率均降低了3dB。 实际上、对 GFSK 调制指数15的任何修改都会影响 BT GFSK 和 BLE。 但是、对 GFSK 调制索引1的任何修改都不会影响不符合 Wiki 文档要求的 BLE 功率。

 

注意:使用以下命令将 LE 输出功率设置为索引1:

SEND_HCI_VS_LE_Output_Power 0xFDDD、0x01

由于这种异常行为、我们无法单独设置 BT GFSK 和 BLE 输出功率。  

我们需要 TI 支持:  

1 -    了解此行为是否符合预期且安全

2    :了解如何独立设置 BT GFSK 和 BLE

3 -    要验证随附的修改后的 Tinit BTS 文件–请注意、功率降低是在射频校准之前放置的、索引1和15具有与只有索引15对 BLE 有效的相同0x0F 值

e2e.ti.com/.../TIInit_5F00_6.7.16_2D00_5db_2D00_BLE_2D00_3db_2D00_EDR.txt

感谢您的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    但愿一切顺利。 我对延迟答复表示歉意。

    您创建的新功率矢量正确地降低了 GFSK 和 BLE 的功率级别。

    但是、当您运行 Sne_HCI_VS_DRpB_Tester_CON_Tx 命令时、索引应为15、因为这将是 GFSK 的最大功率、索引的功率设置为8、从15到8)。

    因此、对于 GFSK、命令应如下所示:
    SEND_HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX 0xFD84、0x1、0、0、15、 0x00000000、0x00000000

    对于 BLE、该命令应如下所示:
    SEND_HCI_VS_LE_Output_Power 0xFDDD、0x01

    此主题中也有一些信息: e2e.ti.com/.../542682

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizman、您好

    感谢您的回复。

    我同意以下用于测试 GFSK 的命令、这是我们使用的命令、它运行良好:
    SEND_HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX 0xFD84、0x1、0、0、15、 0x00000000、0x00000000

    但问题不在于此。

    问题在于我们使用以下方法来测试 BLE
    SEND_HCI_VS_LE_Output_Power 0xFDDD、0x01
    SEND_HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX 0xFD84、0x4、0、0、1、 0x00000000、0x00000000

    我们测量的射频输出功率与指数15相关、而不是与指数1相关。 这意味着、当我们降低 BT GFSK 时、我们也会降低 BLE 输出功率。 GSFK 功率矢量的索引1不会改变 BLE 和 BT GFSK、只有索引15有效、但用于两种调制。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

    请使用我发送给您的更新的服务包(TI_P7_16.41)作为 并行线程的后续操作。 它也应该解决这个问题。

    此致、

    Vihang