This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:用户是否与手机断开连接时、我能区分这种情况吗?

Guru**** 2578975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/756403/cc2560-can-i-distinguish-the-case-when-a-user-disconnect-on-purpose-or-not-from-their-cell-phone

器件型号:CC2560

您好!

我正在开发一个基于固件的 HFPDemo 示例。

我想知道、当用户出于目的而断开连接时(例如、在用户离开时、用户未配对或用户断开连接时)、我是否可以看到差异。

无论  在所有3种情况下如何断开连接、HFRE_CLOSE_PORT_Inding_Data->PortCloseStatus in etHFRE_CLOSE_PORT_Indication 事件中的 HFREEventData->Event_Data.HFRE_Close_Port_Status 始终为0。

我可以通过什么方法来了解差异?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用控制器的 HCI_Disconnection_Complete 事件的原因代码来区分"远程用户断开"和"链路断开"情形。 因此、您可以在 HCI 层执行此操作、而不必在系统配置级别执行此操作。 有关如何实现此功能的详细信息、请参阅以下主题。

    e2e.ti.com/.../701591

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、您好!

    感谢您的快速响应。

    它的工作原理。