请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2560 您好!
我正在开发一个基于固件的 HFPDemo 示例。
我想知道、当用户出于目的而断开连接时(例如、在用户离开时、用户未配对或用户断开连接时)、我是否可以看到差异。
无论 在所有3种情况下如何断开连接、HFRE_CLOSE_PORT_Inding_Data->PortCloseStatus in etHFRE_CLOSE_PORT_Indication 事件中的 HFREEventData->Event_Data.HFRE_Close_Port_Status 始终为0。
我可以通过什么方法来了解差异?
谢谢你。