请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540EMK-USB 我有 一 个 CC2540 USB 软件狗、我正在使用 SmartRF 数据包监听器2.18.1.0
我已编译该项目、仅在一个通道(通道37)上进行广播、并验证了情况。
数据包监听器可以看到广播包、但没有数据包。
我还尝试配置"连接到启动器地址"。
(手册中说明 如果未选择此选项、捕获器件将在当前广播通道上显示的第一个数据连接之后开始- 但是我从未看到它捕获的是除 ADV_IND、ADV_NON_CONN_IND 和 ADV_SCAN_RSP 之外的单个封装)
我已经多次尝试连接。 数据包监听器只能看到广播数据包。
顺便说一下、项目不使用加密。
是否有人设法做到了这一点?