This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:SmartRF 数据包监听器仅捕获广播包。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598879/cc2540emk-usb-smartrf-packet-sniffer-only-captures-advertising-packets

器件型号:CC2540EMK-USB

我有  个 CC2540 USB 软件狗、我正在使用 SmartRF 数据包监听器2.18.1.0

我已编译该项目、仅在一个通道(通道37)上进行广播、并验证了情况。

数据包监听器可以看到广播包、但没有数据包。

我还尝试配置"连接到启动器地址"。

(手册中说明 如果未选择此选项、捕获器件将在当前广播通道上显示的第一个数据连接之后开始- 但是我从未看到它捕获的是除 ADV_IND、ADV_NON_CONN_IND 和 ADV_SCAN_RSP 之外的单个封装)

我已经多次尝试连接。 数据包监听器只能看到广播数据包。

顺便说一下、项目不使用加密。

是否有人设法做到了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您尝试使用监听器嗅探哪个 BLE 示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SimpleBLEPeripheral

    您自己是否使用过监听器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我曾尝试过嗅探器。 当您使用监听器监听数据包时、是否使 SumpleBLEPeripheral 连接到 BLE 中央?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我使用 lightblue 应用程序连接到目标器件。 监听器看不到任何握手或数据包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 TI SimpleLink Starter 应用程序连接 SimpleBLEPeripheral、监听器能否看到广播以外的数据包?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装了 simplink Starter 应用程序并连接到外设10次。

    监听器仅读取广播包。

    我还没有看到它接收到单个非广播数据包、我已经尝试调试这个问题3天了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是由于监听器未正确跟踪连接信道而导致的。 您可以尝试将扫描信道设置为38或39、然后再次测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您认为我很遗憾选择了频道37、监听器无法正常使用该频道吗?

    当您看到监听器在工作时、您使用的是哪个频道?

    很明显、我从未见过它拾取除广播包以外的任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不做任何假设。 我只是与您分享我的经验、您可以决定是否尝试。