请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK 我正在调试固件中的一个问题、我需要一些帮助、以便使用寄存器服务(Service UUID 0xAC00)通过 SPI 外设发送单字节命令。
我已经成功使用服务切换 IO (选择引脚)、现在我需要一种使用 SPI 外设的方法。
通过使用寄存器服务、我应该能够更改所有寄存器值、但不知为何 SPI 外设不执行命令。
因此、我实际上正在寻找一种使用 SPI 外设而不进行 DMA 传输的方法。 以这种方式使用外设的固件示例应该足以满足我的要求。