This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:使用 RegisterService (AC00)发送 SPI 命令

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599171/cc2650stk-use-registerservice-ac00-to-send-spi-command

器件型号:CC2650STK

我正在调试固件中的一个问题、我需要一些帮助、以便使用寄存器服务(Service UUID 0xAC00)通过 SPI 外设发送单字节命令。

我已经成功使用服务切换 IO (选择引脚)、现在我需要一种使用 SPI 外设的方法。

通过使用寄存器服务、我应该能够更改所有寄存器值、但不知为何 SPI 外设不执行命令。

因此、我实际上正在寻找一种使用 SPI 外设而不进行 DMA 传输的方法。 以这种方式使用外设的固件示例应该足以满足我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在 SDK 中查看 HostTest 应用项目、该项目可设置为使用 SPI 传输。

    祝你一切顺利