This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:使用外部信号从空闲模式打开

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596870/cc2650-turn-on-from-idle-mode-using-external-signal

器件型号:CC2650

您好!

我正在使用传感器控制器通过外部信号实施从空闲模式导通 CC2650。 在传感器控制器中、我有两个不同的任务。 一项任务是读取外部信号以开启传感器、另一项任务是在传感器开启时使用(使用 ADC 转换器读取外部值)。 我的问题是、实施这一目标的最佳方式是什么。 是否可以在 tirtos 中创建传感器控制器的多个任务? 因此、我的意思是、在主程序中、只能启动 传感器控制器的一个任务并等待创建其他任务(iCall、GAPRole etcc...) 直到接收到"打开"信号 、然后再次为传感器控制器创建新任务、以使用传感器控制器的第二个任务。 有这样的示例吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ana:

    我建议您浏览 SimpleLink Academy 中的传感器控制器实验室: software-dl.ti.com/.../overview.html

    任务创建和控制实验室展示了如何开发包含2个任务的应用以及如何集成到 BLE 或专有射频项目中、但如果您不熟悉传感器控制器、我建议您从 I2C 光传感器实验室开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rachel、

    谢谢! 我觉得自己的解释是错误的。 我想通过电容式触控开启传感器(启动 BLE 事件等) 我已经在传感器控制器上使用了它。 我的问题是有关 TI-RTOS 任务的更多信息。 我一直在阅读它、我想实现我所需的一种方法是将任务设置为非活动模式、在创建任务时将优先级设置为-1。 但是,当我尝试使用 Task_setPr()更改任务的优先级时,我遇到了任务处理方面的困难。 这是如何正确完成的?

    全日空
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ana、
    您可以正常启动任务、而不是"非活动模式"、然后只需使用信标或队列进行同步。 当一个信标上的任务挂起时、它没有执行、并且器件可以进入待机状态。
    software-dl.ti.com/.../overview.html