请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好!
我正在使用传感器控制器通过外部信号实施从空闲模式导通 CC2650。 在传感器控制器中、我有两个不同的任务。 一项任务是读取外部信号以开启传感器、另一项任务是在传感器开启时使用(使用 ADC 转换器读取外部值)。 我的问题是、实施这一目标的最佳方式是什么。 是否可以在 tirtos 中创建传感器控制器的多个任务? 因此、我的意思是、在主程序中、只能启动 传感器控制器的一个任务并等待创建其他任务(iCall、GAPRole etcc...) 直到接收到"打开"信号 、然后再次为传感器控制器创建新任务、以使用传感器控制器的第二个任务。 有这样的示例吗?
谢谢!