This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:HCI_EXT_EndModemTestCmd ()不起作用?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598763/cc2640r2f-hci_ext_endmodemtestcmd-does-not-work

器件型号:CC2640R2F

您好!

  我正在执行连续传输测试10秒、然后关闭测试。 要开始测试,请调用 TestApp_CWTestExe()。

void TestApp_CWTestExe (void)
{
Util_startClock (&CWTestClock);
UartApp_WriteString ("CW 测试已启动。\r\n");
HCI_EXT_ModemTestTxCmd (HCI_EXT_TX_UNMODEG_CARRIER、39);
}

 HCI_EXT_ModemTestTxCmd ()正常工作、我可以在 Smart RF Studio 中看到结果。  时钟计时器也将启动,然后在10秒后超时至 TestApp_CWTimeout()。

void TestApp_CWTimeout (UArg_arg)
{
Util_stopClock (&CWTestClock);
HCI_EXT_EndModemTestCmd ();

} 

调用 HCI_EXT_EndModemTestCmd ()后、Smart RF Studio 的 RSSI 水平没有改变、这意味着 TX 调制解调器测试没有停止。 如何停止 TX 调制解调器测试?

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来您是从时钟处理程序(SWI)调用终端调制解调器测试 API、由于协议栈 API 正在阻止调用、因此不允许使用该 API。

    尝试设置事件或从时钟处理程序发布 SEM、如 simple_peripheral 示例应用中的 SBP 周期性事件示例所示。 然后从任务上下文中调用终端调制解调器测试 API。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    我尝试使用 Event_post、但它不会进入事件处理程序。 详情请参阅以下帖子。

    e2e.ti.com/.../598822

    -克尔