请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 您好!
我正在执行连续传输测试10秒、然后关闭测试。 要开始测试,请调用 TestApp_CWTestExe()。
void TestApp_CWTestExe (void)
{
Util_startClock (&CWTestClock);
UartApp_WriteString ("CW 测试已启动。\r\n");
HCI_EXT_ModemTestTxCmd (HCI_EXT_TX_UNMODEG_CARRIER、39);
}
HCI_EXT_ModemTestTxCmd ()正常工作、我可以在 Smart RF Studio 中看到结果。 时钟计时器也将启动,然后在10秒后超时至 TestApp_CWTimeout()。
void TestApp_CWTimeout (UArg_arg) { Util_stopClock (&CWTestClock); HCI_EXT_EndModemTestCmd (); }
调用 HCI_EXT_EndModemTestCmd ()后、Smart RF Studio 的 RSSI 水平没有改变、这意味着 TX 调制解调器测试没有停止。 如何停止 TX 调制解调器测试?
-克尔