This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:停止广播后周期性的300ms 后台活动?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598401/cc2640r2f-periodic-300-ms-background-activity-after-stopping-advertisement

器件型号:CC2640R2F

您好!

  我将我们的程序设置为在20秒后停止广播、以便我们可以进行一些测量。 广播停止后、我们在示波器上注意到周期性的300ms 后台活动。 我已经检查了我们的代码、没有设置为每300ms 超时一次的时钟。 每300ms 执行一次什么活动? 这是看门狗吗?

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    活动的持续时间是多少? 这是否可以是应用手册 SWRA478中描述的直流/直流再充电脉冲?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    持续时间为每300ms 一次。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布此脉冲期间 MCU 处于活动状态的宽度或时间的示波器图? 您是否检查了 SWRA478?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    当我们再次进行测试时、我将发布示波器图。 我已经向我们的硬件组 SWRA478展示了待机模式期间的再充电脉冲、他们正在讨论这个问题。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

       这是示波器捕获。 它是探头1黄色线条。 今天的信号有噪声、但您可以每300ms 看到一次活动。  

    这是广播停止后的电流消耗。 我假设这是"待机模式"。 您可以看到、我获得的最大电流消耗为7uA、这可能是300ms 周期性活动/事件引起的。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    此直流/直流充电在待机模式下的频率。 我们的硬件工程师还怀疑待机模式期间的这一300ms 周期性事件是直流/直流再充电。 我们可以捕获此直流/直流再充电信号。 不过、它只是一个浅脉冲、最有可能是由于我们的电源电路中有电容器。 我们计划移除电容器、然后在待机模式期间再次捕获此信号。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kel:

    有关如何测量电流的信息,请参阅此应用手册: www.ti.com/.../swra478 。 请注意、再充电算法是自适应的、因此间隔可能会有所不同。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    我们没有 swra478中提到的测试设备。 但是、我们已经设置了 Fluke Digital Multi Meter 来测量电流。 从 Fluke Measurements 可以看出、我在停止广播后获得1.57uA 的平均电流测量值。 我假设这是待机电流测量。 我们希望获得1.3uA 的电流、这是数据表中提到的待机电流。

    停止广播、堆栈活动后是否会发生此周期性事件?

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、kel、

    除非您使用 SWRA478应用手册中使用的直流电源分析仪、否则您将无法获得数据表电流消耗值。 DMM 无法提供相同的结果。

    问题:如果您将简单外设任务初始化 fxn 修改为默认不启用 ADV、您是否会看到相同的尖峰? 另一项测试是注释掉 main()中除 PIN_init 和 BIOS_start API 之外的所有内容。 一旦调用 BIOS_start 函数、这应该会立即将 MCU 置于待机状态。

    祝你一切顺利