This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:与传感器 BoosterPack 连接的 CC2650 Launchpad

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598066/ccs-launchxl-cc2650-cc2650-launchpad-connected-with-sensor-boosterpack

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:BOOSTXL-SENSORSCC2650BLE-STACKSYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好、IAM 使用我在 Fuel Tank MKII 电池 BoosterPack 的帮助下提供的 CC2650 Launchpad、我想连接 BOOSTXL-Sensors BoosterPack 插件模块。

我连接了所有器件、并使用了 BOOSTXL-Sensors-GUI。 我打开了 GUI,设置了正确的 COM 端口,并单击了“Documentation (文档)”中的“Program Device (程序设备)”以刷写程序+固件我收到以下消息:Error configuring debug server:error= operation was aborted (配置调试服务器时出错:error=操作已中止)。

 

然后、我尝试通过 Code Composer Studio 手动刷写代码、有时我遇到了接收到以下消息的问题(请参阅随附的图片)。 问题出在哪呢? 有时、我可以导入代码并刷写代码并再次打开 GUI、但没有可用的传感器实时数据。

我尝试了很多东西、但没有任何结果、是否存在与 cc2650 Launchpad 和 BOOSTXL-Sensors Pack 兼容的问题?  如何解决此问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    您尝试导入的项目是为 MSP432创建的。 它不会在 CC2650上运行。

    如果您想使用 Sensors BoosterPack、新的 SimpleLink Academy 中有一个示例。 不过、它是为 CC2640R2编写的。 您能告诉我您计划使用哪种无线协议、以便我能帮助您找到最佳的起点吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我可以在 Simple Academy 中的哪个位置找到此示例? 哪一个是 acutal Simple link Academy?
    这是否意味着使用需要使用 CC2640R2的电路板? 因为 MSP432具有与 cc2650相同的引脚排列。

    好的、非常感谢我要使用低功耗蓝牙、所以我想构建一个包含4个从器件(4xcc2650 launchpad)和一个主器件(智能手机)的蓝牙网络、以便从器件可以将传感器数据发送到智能手机。 是否可以将其结合起来?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luigi、

    由于您希望使用 BLE、我建议如下:

    下载 CC2650的 SimpleLink Academy 安装程序。 可在此处找到: SimpleLink Academy 概述

    在概述页面中、您可以了解各种实验的预期结果。 根据您的知识水平、您可能需要从 TI-RTOS 基础知识实验室开始、然后是蓝牙低耗能 基础知识实验室自定义配置文件实验室。 这些实验旨在与 BLE-Stack v2.2.1和 TI-RTOS v2.20.01.18搭配使用、适用于 CC26xx/CC13xx。 请确保您使用的版本正确。

    熟悉 Project Zero 后、您可以使用 CC2640R2蓝牙低耗能+传感器 BoosterPack 实验室的 SimpleLink Academy 说明 来指导您的开发。

    修改 Sensors BoosterPack 实验室以使用 CC2650 LaunchPad 时的一些提示:

    请勿使用 Sensors BoosterPack 实验中的示例服务生成器。 您将需要使用上面链接的自定义配置文件实验中的示例服务生成器。

    2.不要将 SimpleLink Academy 中的 Project Zero 用于 CC2640R2。 将 SimpleLink Academy 中的 Project Zero 用于 CC2650 (从第一个链接下载)

    不同的 SimpleLink Academy 使用不同版本的 TI-RTOS、因此适用于 CC2640R2的 SimpleLink Academy 中的 temperature .c 文件可能不完全兼容。 但是、您应该能够使用它以及 TI-RTOS v2.20.01.18文档来开发温度示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    非常感谢、我将尝试一下、如果可以的话、我将在此之后写下反馈。

    此致

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    IAM 已尝试使用 TI-RTOS 进行 lab1练习以使用 task_sleep 函数替换 CPUdelay、但练习中未明确如何替换 CPUdelay。 我是否需要包含#include <ti/sysbios/knl/Clock.h>Clock.tickPeriod = nn;? 因为我已经将它们包括在内、并且我收到了很多错误消息。 您能解释一下吗?