This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:2层 PCB 天线 AN043

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2511, CC2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598282/cc2540-2-layer-pcb-antenna-an043

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件:CC2511CC2541

由于我们的测试市场产品表现出非常有希望的结果、我首次致力于设计天线 PCB、将其从射频模块转移过来。 我想到的是 AN043 PCB Antena、因为它的尺寸很小、看起来很容易复制。

根据应用手册 AN043、建议在4层 PCB 中构建 AN043、其参考设计可在 CC2511 USB 软件狗中找到。

我在这里的问题是、这是否可以在2层 PCB 上设计2.4GHz 天线、以及 TI 是否有参考设计/指南来实现这一点? 我知道2层板天线的阻抗与4层板天线的阻抗不同、因此2层板上的 AN043 不起作用。  

有什么想法或反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JackH、

    请参阅  采用2层 PCB 的 CC2541 Postage Stamp 参考设计 TI 参考设计。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    更改堆叠或 PCB 厚度不会显著影响天线阻抗。 您可以在2层电路板上安全地使用 AN043 PCB 天线。

    应将 PI 网络放置在靠近天线的位置以实现互阻抗匹配、因为板、外壳、电池和其他靠近天线的物体的尺寸和形状会影响天线阻抗。

    谢谢、

    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    感谢您的建议。

    CC2541 Postage Stamp Reference 通常使用芯片天线而不是 PCB 天线、这也是我非常喜欢的一种替代选项。 不过、您是否知道其他任何2层电路板、而是使用 PCB 天线?

    谢谢、

    -
    JH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    我们有多个带 PCB 天线的2层参考设计、但它们都使用 DN007天线。 我们在其他几个未发布的 PCB 上使用了 AN043、这些 PCB 在采用 FR1材料的2层甚至单层 PCB 上都是作为参考设计。 如前所述、与 PCB 的其他参数相比、PCB 厚度导致的阻抗变化微不足道。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    非常感谢您的意见。 我会尝试一下!

    -
    JH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是我使用 AN043设计参考的2层 PCB 天线设计。 我计划在设计中使用1oz FR4 PCB。  

    您认为我错过了什么、还是应该修改/更改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    在平衡-非平衡变压器下方的底层上似乎有一些布线、这是不好的。 天线之间以及返回 CC2541时应有一个稳定、不间断的接地平面。

    最好将平衡-非平衡变压器放置在更靠近射频引脚的位置、您可以通过将去耦电容器稍微移到一侧来实现这一点。

    您需要在设计中使用更多的接地过孔。 尤其是在去耦电容器和射频组件周围。

    您应该交换32MHz 晶体的引脚、这样就不必将一条迹线丢放到底层。

    我建议在 R6和天线之间添加一个接地分流器、以形成一个 PI 网络。 天线右侧的间隙越大也会越好。 越多越好。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、  

    非常感谢您提供的有用反馈;根据您的意见、我已修改了 PCB、如下所示。

    最后一个有关过孔的问题是、您说我需要在去耦电容器和射频组件周围使用大量过孔。 您能澄清一下这一点吗?  

    如有其他建议、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个显示顶部粘贴层的捕获以进行更好的审阅。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    看起来更好。 更多提示:
    -将平衡-非平衡变压器移至更靠近 C7和 C12的位置
    -将 C16和 C17移到射频迹线中,而不是将它们放在一侧的残桩上
    -将 C16或 C17的其中一个旋转180度,使接地连接位于射频迹线的另一侧
    -将平衡-非平衡变压器的接地垫连接在一起
    -将接地平面一直移到天线的接地连接中,而不是进行散热
    -在天线的右侧增加更多间隙
    -对于接地过孔、只需在电路板上分布一组。 查看其中一个 CC2541参考设计以获得灵感

    谢谢、
    Fredrik