大家好、团队、
我有一位客户正在尝试使用 CC2640和 CC2640R2F 版本以及此天线(
)获取其设计的 FCC 认证。 在测试过程中出现了几个问题、我们非常感谢您的回答。
1) FCC 允许的最大 TX 功率(以 dBm 为单位)是多少? 数据表似乎显示+5dBm、但在给定场景中、实验室 测得的值为5.59dBm、在该场景中、它们为天线增益增加了5.3dBi (请参阅上面的链接) 由于总功率超过6dBm、因此超过 FCC 限制、我们被要求将 cc2640设置为-3dBm。
2) 这是否合理、这是正确的测试方法、如果不正确、是什么?
3) 如果我们假设我们无法控制接收器灵敏度、是否有任何其他方法可以最大程度地扩大超出最大认证传输功率范围。
4) 如果我们切换到 CC2640R2F 版本、上述问题的答案是否有不同、以及如何解决?
非常感谢您的帮助和指导!
-Amanda