请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650DK
您好!
我正在开发 ble_sdk_2_02_01_18 和 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08 cc2650 定制 sensortag 器件上的多角色项目。
我每100ms 广播一次、以5dBm 传输一次。
我每30秒发送一次数据、并有10个定制的 sensortag 网状网络。
对于一次数据传输、两个标签之间的连接间隔约为1.5秒。
根据 CC2650数据表、电流消耗为
无线电 RX:6.1mA
无线电 TX:9.1mA
有源内核运行: 3mA
总电流约为18.2mA。
因此、对于我的10网状网络应用、建议一小时的功耗是多少。
请提供建议。 谢谢。