This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650DK:多角色 CC2650中的功耗

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598253/cc2650dk-power-consumption-in-multirole-cc2650

器件型号:CC2650DK

您好!

我正在开发 ble_sdk_2_02_01_18 和 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08 cc2650 定制 sensortag 器件上的多角色项目。

我每100ms 广播一次、以5dBm 传输一次。

我每30秒发送一次数据、并有10个定制的 sensortag 网状网络。

对于一次数据传输、两个标签之间的连接间隔约为1.5秒。

根据 CC2650数据表、电流消耗为

无线电 RX:6.1mA

无线电 TX:9.1mA

有源内核运行: 3mA

总电流约为18.2mA。

因此、对于我的10网状网络应用、建议一小时的功耗是多少。

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定在您的运算中18.2mA 的来源。 RX 和 TX 功能在 BLE 中不会同时激活。 由于实际能耗将取决于应用的 MCU 处理和 BLE 网络活动、因此您无法用纸张计算能耗。 我建议在具有代表性的工作周期内使用应用手册 SWRA478中的测量方法。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    很难说功率利用率是多少、我们目前没有发布网状堆栈或说明传输频率的规格。

    听起来您只是在接收信息、让其他感应器被动接收、如果是这种情况、则取决于您的广播间隔。 请查看: www.ti.com/.../power-calculator.page

    此致、
    反叛分子