请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 工具/软件:TI-RTOS
大家好、e2e 社区、
我有一个由电池供电的定制小型 CC2640R2F 器件、使用 CC2640R2 SDK 1.00.00.22版运行软件。 在表征功耗时、我注意到周期性过大电流消耗似乎与广播包一致。
该器件以~1秒的间隔进行广播、通常有4个数据包消耗的电流是其他数据包的两倍。 这些广播的射频功率似乎没有任何差异、数据包内容也没有差异。 电路板上还有其他外设、但它们都已断电、功耗不会对它们造成影响。
我已经尝试过两个完全不同的代码库(使用相同的 SDK 版本)、它们都表现出这种功率尖峰、但是发生频率有很大不同(4分钟到18分钟)。
我可以看到直流/直流转换器在广播之间充电、因此我不认为这是原因。 可能会发生某种可以解释我所看到内容的自我校准吗? 是否有其他可能导致这种情况的原因?
谢谢!