This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:与广播相对应的周期性过流消耗

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596328/rtos-cc2640r2f-periodic-excess-current-draw-corresponding-to-advertising-broadcasts

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

大家好、e2e 社区、

我有一个由电池供电的定制小型 CC2640R2F 器件、使用 CC2640R2 SDK 1.00.00.22版运行软件。  在表征功耗时、我注意到周期性过大电流消耗似乎与广播包一致。

该器件以~1秒的间隔进行广播、通常有4个数据包消耗的电流是其他数据包的两倍。  这些广播的射频功率似乎没有任何差异、数据包内容也没有差异。  电路板上还有其他外设、但它们都已断电、功耗不会对它们造成影响。  

我已经尝试过两个完全不同的代码库(使用相同的 SDK 版本)、它们都表现出这种功率尖峰、但是发生频率有很大不同(4分钟到18分钟)。

我可以看到直流/直流转换器在广播之间充电、因此我不认为这是原因。  可能会发生某种可以解释我所看到内容的自我校准吗?  是否有其他可能导致这种情况的原因?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否遵循测量蓝牙低功耗应用手册来比较您的设置? www.ti.com/.../swra478c.pdf

    您是否使用监听器来确认传输的数据包是相同的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    是的、我按照该应用手册中的说明进行了操作。  我看到电流消耗与图26类似、但器件电源轨上有大量电容、因此转换不那么顺利。

    我使用监听器确认了数据包内容。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    如果您在 CC2640R2 LaunchPad 上运行相同的软件配置、您是否会看到相同的尖峰? 您是否遵循了 TI 参考设计或偏离了该设计? 您是在电路板上运行 TI 示例应用还是在您自己的定制项目上运行? 如果您在 SDK 中使用了一个项目、您进行了哪些更改?