This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:测量 RSSI

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597881/ccs-launchxl-cc2650-measuring-rssi

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

嗨!

我使用的是 TI CC2650 Launchpad 和 iOS SimpleLink Starter 应用、我面临以下问题-  

我已经导入了示例项目 simple_peripheral 以及 simple_broadcaster、并且对于其中的每个项目、每次我尝试调试 Stack 项目时都会遇到以下错误-"Cortex_M3_0:autorun:target not run as the symbol "main" is not defined"(Cortex_M3_0:自动运行:目标不运行、因为符号"main"未定义)
我尝试搜索解决方案、但找不到解决方案。 我能够很好地调试应用程序项目、并且我的器件是可检测的。

我面临的另一个问题是-当我使用 simple_peripheral 项目时、SimpleLink Starter 应用会检测我的器件并在"传感器视图"部分显示 RSSI 数据。 但是、当我使用 simple_broadcaster 项目时、应用程序会检测到我的器件、但我无法在传感器视图部分查看 RSSI 数据、并且会显示"no GUI"对话框。

我希望能够查看 RSSI 数据。 你能给我怎么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankita、您好!

    关于第一个问题:对于堆栈 FlashROM 工程、预计会出现错误-没有要运行的 main。 CCS 调试器可以到达一个入口点、但我不相信 IAR 调试器会达到该入口点。 无论采用哪种方法、只要器件被刷写、就可以了。

    在部分问题上、为什么不尝试获取另一个 LaunchPad (可能是上的 CC2640R2F)并使用 simple_central 项目。 它附带查看已实现的 RSSI。 我们不会在这些论坛上直接支持移动应用、但我们支持嵌入式项目。

    此致、
    反叛分子