主题中讨论的其他器件:CC2650、 CC2640R2F
工具/软件:Code Composer Studio
嗨!
我使用的是 TI CC2650 Launchpad 和 iOS SimpleLink Starter 应用、我面临以下问题-
我已经导入了示例项目 simple_peripheral 以及 simple_broadcaster、并且对于其中的每个项目、每次我尝试调试 Stack 项目时都会遇到以下错误-"Cortex_M3_0:autorun:target not run as the symbol "main" is not defined"(Cortex_M3_0:自动运行:目标不运行、因为符号"main"未定义)
我尝试搜索解决方案、但找不到解决方案。 我能够很好地调试应用程序项目、并且我的器件是可检测的。
我面临的另一个问题是-当我使用 simple_peripheral 项目时、SimpleLink Starter 应用会检测我的器件并在"传感器视图"部分显示 RSSI 数据。 但是、当我使用 simple_broadcaster 项目时、应用程序会检测到我的器件、但我无法在传感器视图部分查看 RSSI 数据、并且会显示"no GUI"对话框。
我希望能够查看 RSSI 数据。 你能给我怎么建议吗?