请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK 尊敬的所有人:
我的 IMU 数据中似乎存在某种由 CC2650STK 模块采样的"相位"变化。 该变化的范围为50 - 70ms (左右)、远高于我预期的 BLE 信号。 请参阅所附的图表、其中比较了两组数据:绿色表示 TI CC2650STK IMU 数据、蓝色表示通过 I2C 传输的 MPU6050数据。 可以看出、总信号形状匹配、但 CC2650STK 会移动约50ms。
在 TI 固件方面是否会发生一些缓冲? 我正在使用示例文件夹中的标准 TI Sensortag 固件(修改为以高于10Hz 的频率进行采样)。 如果是、是否有任何方法可以关闭 IF?
P.S. 我正在使用 Raspberry Pi 对传感器进行采样、该 Raspberry Pi 使用标准 Linux BlueZ 库进行蓝牙通信。 据我所知,这不应该是问题的一面。
谢谢!