请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 主题中讨论的其他器件:CC2592、 CC2590
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试获取最大范围。 我已在发送器和接收器上启用 PHY_LR_CONFIG。 我还将 Tx Power 设置为5。 我正在使用 ble5stack 中的 host_test 和 simple_peripheral 项目。
连接后、我在办公室环境中的距离不会超过~30-40m。 我还需要做什么才能实现长达100M 的电流? 它是否需要范围扩展器或 Booster Pack 等外部组件?
谢谢、
Tessa