This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:如何使用 LAUNCHXL-CC2640R2实现远距离通信?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596987/ccs-launchxl-cc2640r2-how-to-achieve-long-range-using-the-launchxl-cc2640r2

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2592CC2590

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试获取最大范围。 我已在发送器和接收器上启用 PHY_LR_CONFIG。 我还将 Tx Power 设置为5。 我正在使用 ble5stack 中的 host_test 和 simple_peripheral 项目。

连接后、我在办公室环境中的距离不会超过~30-40m。 我还需要做什么才能实现长达100M 的电流? 它是否需要范围扩展器或 Booster Pack 等外部组件?

谢谢、

Tessa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tessa、

    您是否在 SimpleLink GitHub 页面上看到过我们的蓝牙5远距离演示应用? 您可以在 TI BLE Wiki 上找到 GitHub 链接。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tessa:

    请注意、BLE5堆栈中的 LR 功能仅用于测试。 在 HostTest 和 SimplePeripheral 之间运行连接时、不会启用这些 PHY。 下一个 SDK 版本将全面支持远距离 PHY。 Jeff 提到的演示可用于在此模式下评估范围。

    室内30 - 40米的音质不会太差、这正是您对1Mbps BLE 连接的预期。 室外、您将获得更大的覆盖范围。 您可以通过添加 PA/LNA (如 CC2590和 CC2592)来增大覆盖范围。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我找到了 longrange_central、longrange_peripheral 项目、但是我在查找 ble5_longrange_centr_cc2640r2lp_stack 文件时遇到问题? 没有 CCS Compiler 文件夹? 如何构建此项目?

    再次感谢。  

    苔丝