请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 你(们)好
下面的红线是输入电压、单位为 mV。
淡蓝色线是 ADC 转换输出。
如您所见、 将3200mV 电压设置为 ADC 输入。 启用缩放功能的内部基准。
由 SCE 控制的 ADC 输出为3160.96mV、差值为~40mV。
如果用 M3进行转换、则差值小于10mV。
那么、SCE 和 M3在硬件控制方面是否完全相同? 或者软件上是否存在代码差异? 例如转换公式。 非常感谢。