This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:SCE ADC 精度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596901/cc2640-sce-adc-precision

器件型号:CC2640

你(们)好

下面的红线是输入电压、单位为 mV。

淡蓝色线是 ADC 转换输出。

如您所见、 将3200mV 电压设置为 ADC 输入。 启用缩放功能的内部基准。

由 SCE 控制的 ADC 输出为3160.96mV、差值为~40mV。

如果用 M3进行转换、则差值小于10mV。

那么、SCE 和 M3在硬件控制方面是否完全相同? 或者软件上是否存在代码差异?  例如转换公式。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您是否对两个转换使用相同的采样率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它具有相同的采样率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您是否在 M3案例中将.returnAdjustedVal 设置为1?

    此致、
    Fredrik