This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:如何使用 SmartRF Studio 测试 CC2541 + CC2592

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597131/cc2541-how-to-use-smartrf-studio-to-test-cc2541-cc2592

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2592

现在本地客户 在其项目中使用 CC2541 + CC2592, 但 他们发现在 SmartRF Studio 中,他们无法正常配置 CC2592。

1.在进行硬件原理图设计时,  建议不要将 CC2592 PA_EN,LNA_EN,HGM 引脚与 CC2541的特定引脚连接。  那么、如何在 SmartRF Studio 7中手动配置 CC2592的 PA_EN、LNA_EN、HGM 引脚;

2.当他们在 SmartRF Studio 中选择 CC2592时,发现他们无法按 如下方式设置 CC2592的 TX 功率。 SmartRF Studio 是否支持 测试 CC2541 + CC2592? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果他们计划使用 BLE 堆栈、则必须使用建议的引脚。 如果他们计划使用专有模式,则可以按照本应用手册中的信息自行配置引脚:www.ti.com/lit/pdf/swra422。

    我建议在"专有模式"下运行 SmartRF Studio。 这样、它们就可以访问寄存器、从而允许它们配置用于 CC2592控制的射频观测寄存器(根据上面的应用手册)、并访问 TXPower 寄存器、该寄存器允许它们手动设置输出功率。

    CC2541-CC2592没有预制的 TXPower 表、因此他们必须使用 CC2541的默认表、并仅测量 CC2592输出转换结果。

    此致、
    Fredrik