This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2560:Linux/CC2560

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/597003/linux-cc2560-linux-cc2560

器件型号:CC2560

工具/软件:Linux

你(们)好

我想在我的多媒体系统(汽车多媒体系统)中添加经典蓝牙连接。 我有一个 NXP (Freesacale) IMX6Solo 平台、其中 Linux OS 用作主机、CC2560用作蓝牙器件。

问题1:能否将 TI 的蓝牙堆栈(Bluetopia PM)与此平台结合使用并使用 TI 为 TI 平台提供的示例和演示?  

问题2:如果我使用 Bluez 蓝牙堆栈、那上面是简单的 TI 蓝牙堆栈或 Bluez?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    问题1:能否将 TI 的蓝牙堆栈(Bluetopia PM)与此平台结合使用并使用 TI 为 TI 平台提供的示例和演示?
    ANS:有用于 Linux 的 TI BT 堆栈端口、但用于不同的平台。 您需要为您的 IMx6平台移植此代码。 www.ti.com/.../ti-bt-4-2-stack-linux-addon

    问题2:如果我使用 Bluez 蓝牙堆栈、那上面是简单的 TI 蓝牙堆栈或 Bluez?
    答案:如果是 IMx6平台、您在 e2e.ti.com/.../595704 帖子中首选 bluez。
    从上面看、使用 BlueZ 看起来更简单、因为已经过测试、但即使是使用移植很少的 TI Bluetopia 栈也是可能的。