请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2560 工具/软件:Linux
你(们)好
我想在我的多媒体系统(汽车多媒体系统)中添加经典蓝牙连接。 我有一个 NXP (Freesacale) IMX6Solo 平台、其中 Linux OS 用作主机、CC2560用作蓝牙器件。
问题1:能否将 TI 的蓝牙堆栈(Bluetopia PM)与此平台结合使用并使用 TI 为 TI 平台提供的示例和演示?
问题2:如果我使用 Bluez 蓝牙堆栈、那上面是简单的 TI 蓝牙堆栈或 Bluez?
此致