This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:布局验证-焊盘图案内的迹线

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596480/cc2650moda-layout-verification---traces-within-the-landing-pattern

器件型号:CC2650MODA

研究员,

我们之前已成功地在非常干净的设计中应用了 CC2650MODA、并且遵循了数据表中的所有指导原则-因此已经有了一些经验。

在一个新项目上、存在一些空间限制、这使得我将#RST JTAG 线从焊盘向内走线、然后从边框上走线(下图)。 此外、TCK 和 TDO 线路在第4层上、在焊盘下方运行(理想情况下、我会将它们从模块限制中运行)。

这些信号只在编程期间使用、不应导致任何问题。 根据规格、天线区域是原始的。 但安全性要比遗憾好、我很感谢您确认这不会成为问题(所有 DRC 规则都经过了适当检查、并且遵守了安全许可)。

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、

    这不会导致任何问题!

    灰色区域是铜吗? 如果可能、我建议在天线两侧留出更多间隙。 除此之外、它看起来很好!

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik 的美好一天

    非常感谢您的参与!

    [引用 user="Fredrik K"]灰色区域铜线吗?

    是的、这是铜。 我按照您的建议、在每侧增加了另一个50mil 间隙。

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、

    看起来不错! 一般来说、间隙越大越好、因此您也可以使其尽可能大。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么! 这是我不知道的。

    最终切割:

    谢谢

    布鲁诺