请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 BLE-STACK
我刚刚全新安装了 ble_sdk_2_02_01_18和 CCS v7.1。
我导入了 ble_sdk_2_02_01_18/examples/cc2650lp/simple_peripheral
我构建了 simple_peripheral_cc2650lp_stack 并将其下载到 CC2650 LaunchPad。
然后、我构建了 simple_peripheral_cc2650lp_app 并将其下载到 CC2650 LaunchPad。
我在 BLE 扫描仪应用上看不到 CC2650 Launchpad、当我在调试器中暂停执行时、我看到:
我*能够*运行 project_zero_app_cc2650launchxl。
这种崩溃的原因是什么?