主题中讨论的其他器件: CC2640
大家好、
我将 CC2640R2F 4x4与定制板中的压力传感器进行集成。 该代码在 launchpad 中运行良好、但当我将其下载到定制板时、它不会进行广播。 以下是最重要的几点:
- 代码(每100ms 广播一些字节)在 CC2640R2F-LAUNCHXL 中运行良好。
-射频前端配置有 Johanson 平衡-非平衡变压器(2450BM14G0011)和 Johanson 芯片天线(2450AT07A0100T)。 代码通过包含预定义符号 CC2640R2DK_4XS 进行了修改、射频前端更改为 RF_FE_differential | RF_FE_INT_BIAS。
-根据示波器、器件似乎正常工作(我可以看到2.5-3mA 的恒定电流)、但我看不到广播的典型电流曲线。
-在测量 BLE 芯片的 RF_P 和 RF_N 输出时、它会提供大约30-40mV 的电压、我认为这是正确的。 所有电压都正确、VDD_RF 大约为 VDD/2、我认为这也是正确的。
-我已经尝试使用和删除32kHz 时钟,也删除并包括 power_saving 定义,但没有结果。
-电路板的 RF_part 连接在下方、M1是一个0欧姆电阻器。
即使未对射频器件进行调优、我是否应该无法在示波器中看到广播配置文件? 我在这里没有想法:/。 提前感谢!
BR、
Ismael