This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F 4x4自定义板不能进行通告

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594768/cc2640r2f-cc2640r2f-4x4-custom-board-doesn-t-advertise

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2640

大家好、

我将 CC2640R2F 4x4与定制板中的压力传感器进行集成。 该代码在 launchpad 中运行良好、但当我将其下载到定制板时、它不会进行广播。 以下是最重要的几点:

-  代码(每100ms 广播一些字节)在 CC2640R2F-LAUNCHXL 中运行良好。

-射频前端配置有 Johanson 平衡-非平衡变压器(2450BM14G0011)和 Johanson 芯片天线(2450AT07A0100T)。 代码通过包含预定义符号 CC2640R2DK_4XS 进行了修改、射频前端更改为 RF_FE_differential | RF_FE_INT_BIAS。

-根据示波器、器件似乎正常工作(我可以看到2.5-3mA 的恒定电流)、但我看不到广播的典型电流曲线。

-在测量 BLE 芯片的 RF_P 和 RF_N 输出时、它会提供大约30-40mV 的电压、我认为这是正确的。 所有电压都正确、VDD_RF 大约为 VDD/2、我认为这也是正确的。

-我已经尝试使用和删除32kHz 时钟,也删除并包括 power_saving 定义,但没有结果。

-电路板的 RF_part 连接在下方、M1是一个0欧姆电阻器。

即使未对射频器件进行调优、我是否应该无法在示波器中看到广播配置文件? 我在这里没有想法:/。 提前感谢!

BR、

Ismael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ismael、

    您能否从 SmartRF Studio 控制电路板?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    是的、我可以在 SmartRF Studio 中看到该器件、但在进行传输时、我无法在示波器/BLE 扫描仪上看到任何内容。 明天我将去实验室进行射频调谐、但我想知道问题是否可能来自其他地方。

    BR、
    Ismael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ismael、

    我不建议使用示波器探测射频引脚。

    可能24MHz 晶体频率已关闭? 您是否检查了频谱分析仪上的输出(从 SmartRF Studio 运行时)?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    否、我测量示波器上的电流消耗、以查看 VDD_PA 是否正常工作(不是)。 我还使用万用表测量了射频引脚、以查看是否有信号从 CC2640发出。

    目前我无法访问频谱分析仪、因此我正在尝试通过 CCS 对其进行调试。 我下载了具有4x4电路板文件和差分输出/内部偏置的 simple_broadcaster 示例。 它似乎卡在 GAP_SetParamValue (TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MIN、advInt)中。 您是否知道是否有任何调试功能来查看24MHz 晶体是否工作或正在校准? 提前感谢。

    此致、
    Ismael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您写道、您可以在 SmartRF Studio 中看到该器件、但您实际上是否尝试从 Studio 控制无线电? 它是否起作用?