请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK
工具/软件:Starterware
大家好、我使用的是 CC2541F256RHAR、
如果我使用较长的帧延迟时间(600ms)、 器件将失去接收广播包的能力。 我想知道为什么会发生这种情况。
丢失广播包的含义:在延迟之前、器件可以成功扫描广播包。 但在延迟之后、它失败了。
2.有时、如果多个封装同时接收、我们需要设置一个"铰接延迟时间"。 那么、当我设置此"驯服"延迟时间时、我应该特别注意什么?